Éclairage de halls pour entrepôts et sites de production : comment trouver les luminaires à LED adéquats

Éclairage des halls pour entrepôts et sites de production : comment trouver les luminaires LED adéquats

Les entrepôts et les sites de production contribuent de manière significative au succès d’une entreprise. Outre des machines efficaces, un entreposage intelligent et des employés compétents, cela nécessite également un éclairage bien pensé. Le passage aux LED offre aux exploitants d’entrepôts la possibilité de bénéficier de tous les avantages de la technologie d’éclairage moderne. Ce guide montre quelles considérations sont nécessaires avant la planification et la modernisation et quel luminaire offre les plus grands avantages pour quelle application.

L’éclairage LED des halls, clé de la productivité

Les entrepôts et les halls de production sont au cœur de nombreuses entreprises industrielles et de commerce électronique. Là où se déroulent des processus commerciaux critiques et où sont stockées des marchandises de valeur, les exigences en matière d’exploitation et d’équipement sont particulièrement élevées : les entrepôts et les halls de production doivent tenir compte de tendances telles que la durabilité et la numérisation tout en créant des conditions de travail idéales.

Quels défis l’éclairage moderne des halls par LED permet-il de relever ?

Les défis centraux de l’exploitation des halles présentent de multiples facettes. D’une part, il faut assurer et optimiser des aspects tels que la sécurité des personnes et des machines ainsi que l’efficacité économique des opérations. D’autre part, il faut davantage de durabilité, d’efficacité et de flexibilité dans la production. À cela s’ajoutent les thèmes de la numérisation, de l’automatisation des processus et du respect des exigences légales.

L’éclairage LED des halls aide les entreprises à maîtriser plus facilement nombre de ces défis et à se positionner pour l’avenir. Par exemple, le passage à la technologie LED permet d’économiser des coûts énergétiques et d’adapter l’éclairage aux différentes étapes de travail. Cela augmente la sécurité et permet un travail productif en conformité avec les réglementations du lieu de travail. Ainsi, des processus plus efficaces sont possibles, ce qui, avec les économies d’énergie, assure la rentabilité des entreprises.

Et ce ne sont là que les exigences minimales que les entreprises peuvent imposer à l’éclairage moderne des halls : En outre, les projecteurs modernes pour les halls constituent le premier pas vers un équipement complet des halls en réseau et à l’épreuve du temps. Les exploitants peuvent ainsi réagir aussi rapidement aux tendances telles que la maintenance prédictive et la commande d’éclairage automatisée qu’aux exigences toujours plus strictes en matière de protection climatique.

Statu quo dans l’éclairage des halls : Que propose le marché ?

La gamme de produits pour l’éclairage de halls est plus polyvalente et flexible que jamais. De plus en plus de fabricants misent sur la technologie LED. Les utilisateurs ont ainsi l’avantage de pouvoir choisir le produit adapté à leurs défis individuels et à leurs contraintes budgétaires parmi une large gamme de luminaires.

Ils bénéficient de nombreux avantages : Les luminaires LED sont compacts et économes en énergie, une durée de vie nominale de 20 000, 50 000 heures ou plus réduit également la maintenance, et les optiques permettent de diffuser et de diriger la lumière LED de manière pratique aujourd’hui.

Planification de l’éclairage des rayonnages : les points essentiels

Pour une planification efficace des systèmes d’éclairage dans les installations de fabrication et d’entreposage, les principales exigences légales, techniques et de sécurité sont résumées ci-dessous.

Les bases d’un bon éclairage

Pour pouvoir planifier l’éclairage des halls de manière efficace et sûre, la directive suivante est indispensable :

  • EN 12464-1: La norme européenne ne donne que peu de solution pour l’éclairage des halls. Cependant, elle contient des exigences relatives à la quantité et à la qualité de l’éclairage pour les lieux de travail tels que les entrepôts et les sites de production. Cela apporte une aide précieuse pour planifier un bon éclairage de hall ouvert à toutes les technologies.

Chiffres clés importants

La bonne lumière dans les entrepôts et les halls de production ne dépend pas seulement des luminaires utilisés, mais aussi d’une planification précise. Les questions centrales ici sont, par exemple : Combien de luminaires sont nécessaires ? Quelle quantité de lumière et quelle intensité doivent-ils fournir ? Comment le hall sera-t-il utilisé ?

Exemple : Pour les travaux de peinture, un indice de rendu des couleurs élevé est nécessaire pour que la lumière artificielle ne déforme pas trop les couleurs.

Chiffres clés importants pour pouvoir calculer et planifier l’éclairage du hall :

  • Illuminance (lx) : en fonction des activités – zones de chargement 150 lx, entrepôt d’expédition 300 lx, production de pneus 500 lx
  • Rendu des couleurs (Ra) : en principe Ra > 40, pour les lieux de travail Ra > 80
  • Éblouissement (URG) : aussi faible que possible – par exemple, pour les zones de circulation
  • Uniformité (UO) : Les zones de travail doivent être éclairées uniformément
  • Angle du faisceau : généralement 120°, 60° ou 36° – les grandes valeurs sont idéales pour l’éclairage ambiant ; plus l’angle du faisceau est petit, plus la lumière est focalisée.

Les dimensions du bâtiment constituent un défi particulier pour les halls. Les projecteurs de halls ne peuvent souvent être suspendus qu’à de grandes hauteurs et doivent éclairer de grandes surfaces de manière uniforme et brillante. Le nombre de luminaires nécessaires à cet effet dépend de l’éclairement qu’ils doivent atteindre :

Nombre de luminaires = (surface x nombre de lux souhaité) / lumens du luminaire.

Cette formule ne fournit toutefois qu’une valeur indicative, car elle ne tient pas compte, par exemple, de la hauteur du hall.

Types de construction et de montage des luminaires

Lorsqu’il s’agit de déterminer les formes de construction et de montage appropriées pour les luminaires situés en hauteur, ce n’est pas l’esthétique mais la fonctionnalité qui compte dans l’environnement de production. Parmi les modèles classiques, citons les luminaires ronds avec des écrans pour les faisceaux directionnels, les luminaires linéaires placés hauts avec des angles de faisceau élevés pour une lumière homogène, les luminaires sous les armoires ou les luminaires à diffuseur pour les endroits humides.

Les luminaires placés à grande hauteur peuvent être suspendus ou vissés de manière permanente – ici aussi, les conditions dans le hall et la flexibilité souhaitée de l’éclairage sont ce qui compte avant tout.

Conditions ambiantes dans le hall

Dans les halls de production, la poussière, l’humidité, les vapeurs et la chaleur élevée font souvent partie du quotidien. Ces conditions ambiantes doivent absolument être prises en compte lors du choix des luminaires. Si les luminaires utilisés ont un indice de protection IP approprié, une utilisation prolongée sans dommages est garantie.

Besoins humains

Pour permettre aux personnes de travailler de manière sûre et productive, l’éclairage doit répondre à de nombreuses exigences. Les luminaires dans la production ou les entrepôts doivent :

  • briller sans scintillement et de manière uniforme,
  • être de haute qualité,
  • ne pas contenir de substances nocives pour la santé, comme le mercure,
  • éclairer les zones de travail de manière à minimiser les risques d’accident sans provoquer d’éblouissement,
  • être adaptable à différentes activités, et
  • intégrer la lumière du jour.

La technologie LED peut être utilisée pour éclairer les zones de travail de manière optimale et économe en énergie. La question du bon éclairage se pose souvent lors de la planification. La recherche dans ce domaine en est encore à ses débuts.

Toutefois, les premières études, telles que celle menée par l’institut allemand Fraunhofer UMSICHT sur l’influence de la lumière artificielle sur les travailleurs, fournissent des indices précieux. Parmi les participants, la satisfaction était la plus élevée sous une lumière blanche froide avec un éclairage visuel et mélanopique élevé. La lumière blanche neutre et dynamique avait également une influence positive sur la concentration, la somnolence diurne et le rythme veille-sommeil que par une lumière blanche chaude.

Numérisation et contrôle

Allumer et éteindre, c’était hier : les éclairages modernes des halls sont également gradables ou peuvent être commandés automatiquement via une appli à l’aide d’une interface DALI. Il est vrai que l’utilisation d’une commande d’éclairage en réseau et automatisée n’est pas un must. Cependant, elle offre des avantages considérables aujourd’hui et à l’avenir :

  • Les entreprises sont ainsi en mesure d’agir plus durablement. En combinaison avec des détecteurs de présence, la lumière s’allume que lorsqu’elle est vraiment nécessaire. Ce qui permet également d’économiser de l’énergie.
  • L’éclairage LED des halls garantit la viabilité future des entreprises. Elles sont ainsi prêtes pour d’autres étapes de numérisation, par exemple en contrôlant leur éclairage via une application et en harmonie avec la lumière du jour.

Guide d’achat : Quel luminaire situé en grande hauteur pour quelle application ?

La gamme susmentionnée de luminaires en grande hauteur disponibles se retrouve dans la gamme produits de Reichelt. On y trouve des luminaires de 4 000 à 65 000 lm, avec des températures de couleur blanc neutre et blanc froid.

L’aperçu suivant montre la variété des luminaires en grande hauteur pour des défis individuels. Ils font partie de ce que l’on appelle les HighBays (luminaires grande hauteur), qui ont fait leurs preuves à de nombreuses reprises dans des entrepôts, notamment avec des plafonds hauts.

Le plus fiable : Le meilleur choix pour les débutants

Éclairage de halls: une utilisation flexible
Luminaires OVNI à LED, Éclairage de hall – une utilisation flexible

Pour éclairer les halls de manière fiable, les luminaires LED OVNI tels que le Éclairage de hall sont un choix sûr. Malgré un éclairage intense de 14 000 lm, ils ne consomment que peu d’énergie et s’avèrent résistants grâce à leur classification IP65 et à leur conception robuste. Le projecteur de hall peut être monté de manière variable au plafond et son faible poids de seulement 2,5 kg facilite la suspension.

Le droit : Pour des allées sûres

Les HighBays linéaires éclairent de manière homogène les longues allées ainsi que les postes de travail et les zones de marchandises. LOPT HB8156, par exemple, y parvient avec un flux lumineux de 15 000 lm, une température de couleur blanc neutre de 4 500 K et un angle de faisceau de 60°. Si sa lumière assure la sécurité sur les voies de circulation, le luminaire lui-même est également protégé : Un boîtier en aluminium robuste et une lentille incassable protègent le luminaire de conditions environnementales difficiles rencontrées dans l’industrie.

Le flexible : permet de réduire les coûts sans effort

Le ENOVALITE LED HighBay UFO 100 W offre une efficacité énergétique exceptionnelle avec 170 lumens par watt, réduisant la consommation d’énergie jusqu’à 85 % par rapport aux luminaires traditionnels. Avec une performance lumineuse de 17 000 lm à 5000 K, il assure un éclairage optimal dans les grands espaces et est facilement réglable grâce à la fonction de gradation 0-10V.

Avec sa protection IP65, ce projecteur est adapté aux environnements exigeants, tandis que sa résistance aux chocs IK08 et sa durée de vie de 50 000 heures assurent fiabilité et faibles coûts d’entretien. Idéal pour les entrepôts, les usines de production, et plus encore.

L’intelligent : prêt pour l’avenir

Les adopteurs précoces et les entreprises qui veulent contribuer à façonner la transformation numérique ne peuvent ignorer les luminaires DALI. Ceux qui veulent automatiser à l’avenir de plus en plus de processus sur les sites de production ou dans les grandes surfaces ont tout intérêt à utiliser le Éclairage de hall.

Le LED HighBay est compatible avec l’IoT et dispose d’une interface DALI 2.0 pour un éclairage de hall intelligent et efficace – il permet ainsi d’économiser jusqu’à 90 % d’énergie par rapport à un éclairage classique. En outre, il répond à toutes les exigences de l’éclairage moderne des halls – de la lumière sans scintillement à l’installation facile, même sur les hauts plafonds des halls.

La centrale électrique : la puissance pour les grands défis

Pour des exigences particulièrement élevées et des plafonds hauts, la puissance est nécessaire. Le Hall lighting n’en est pas avare : la version haute luminosité de ce projecteur suspendu brille avec 65 000 lm, créant des conditions d’éclairage exceptionnelles dans le hall. Et ce, avec une efficacité lumineuse de 130 lm par watt, qui rivalise avec celle des lampes à sodium haute pression. Son bon fonctionnement est rendu possible par une gestion thermique efficace et la classe de protection IP65.

L’éclairage des halls par LED : un investissement dans l’avenir

Les entreprises, les exploitants d’entrepôts, les gestionnaires d’installations ou les électriciens qui envisagent de moderniser l’éclairage trouveront chez Reichelt tout ce dont ils ont besoin pour cela. Les facteurs décisifs lors du choix d’un luminaire sont la fonctionnalité, la qualité et les défis individuels dans le hall. Grâce aux filtres et aux fiches techniques, il est possible de trouver rapidement l’éclairage de salle adapté à chaque besoin – et ce, dans toutes les gammes de prix.

Pourtant, de nombreux exploitants de salles hésitent à passer aux LED en raison du coût. Or, le prix d’achat ne représente qu’une infime partie du coût total du cycle de vie des luminaires à LED. Grâce à leur efficacité élevée, ils sont souvent amortis après quelques années de fonctionnement. En outre, les exploitants maîtrisent déjà de nombreux défis qui deviendront plus pertinents à l’avenir. Des luminaires à LED contrôlables peuvent être complétés sans effort.

La modernisation est également intéressante d’un point de vue juridique. Outre les exigences de plus en plus strictes en matière de durabilité, les entreprises sont aussi constamment confrontés à de nouveaux défis juridiques – par exemple, avec la directive européenne DEEE 2012/19/EU et les conséquences juridiques correspondantes dans l’UE. Avec un éclairage de hall modernisé, elles sont toutefois si bien positionnées pour l’avenir qu’elles ne seront pas affectés par ces changements avant de nombreuses années.

Images : Adobe Stock, ENOVA

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *