JetPack 6.0 – la boîte à outils NVIDIA pour l’IA à la périphérie

JetPack 6.0 est une plateforme de développement complète pour la série NVIDIA Jetson et constitue la base centrale des applications d’intelligence artificielle dans le domaine Edge. Le kit de développement logiciel (SDK) combine des composants essentiels tels que CUDA, TensorRT, cuDNN et DeepStream pour former une solution complète et performante, idéale pour l’intelligence artificielle embarquée, […]
Fin de support de Windows 10 en octobre 2025

Le 14 octobre 2025, le support de Windows 10 prendra officiellement fin. Alors que Microsoft présente son successeur, Windows 11, depuis plus de trois ans, Windows 10 est toujours utilisé sur un grand nombre de systèmes, que ce soit dans les entreprises, dans l’éducation ou chez les particulierts. Continuer à utiliser un système obsolète peut […]
Dénuder les câbles solaires : ce qu’il faut savoir !

Ceux qui travaillent régulièrement à l’installation de câbles solaires connaissent le défi : la gaine extérieure extrêmement résistante de ces câbles ne peut être retirée qu’au prix de gros efforts et d’une grande précision. Cette opération est chronophage, surtout si l’outil utilisé n’est pas parfaitement adapté aux exigences spécifiques des câbles solaires. Mais avec le […]
Une mise en réseau sûre dans des environnements sensibles : Isolateurs galvaniques de TTL network

L’électronique moderne est aujourd’hui utilisée dans de nombreux domaines sensibles, tels que les établissements médicaux, les laboratoires ou les installations industrielles. La précision et la fonctionnalité ne sont pas les seules exigences dans ces environnements sensibles. La sécurité et la stabilité des systèmes sont tout aussi importantes. Les connexions électriques représentent notamment souvent des risques […]
La destruction sécurisée de documents avec les destructeurs de documents IDEAL

La numérisation progresse inexorablement et modifie en permanence la manière dont les entreprises opèrent. Dans un monde qui mise de plus en plus sur la durabilité et l’efficacité, le bureau sans papier n’est pas seulement une option attrayante, mais devient de plus en plus une nécessité. Cependant, de nombreuses entreprises sont confrontées à des défis […]
Souder parfaitement en toute sécurité

Lorsque vous devez relier deux pièces conduisant la chaleur ou le courant, il faut souder. Dans le domaine privé, on utilise la technique du brasage tendre. Cela signifie que l’on évolue dans une plage de température inférieure à 450 degrés, voire à 250 degrés en règle générale. En tant que débutant en matière de brasage, […]
L’IA dans la gestion de réseau : réduire les coûts, augmenter la sécurité et améliorer l’efficacité

En très peu de temps, l’intelligence artificielle (IA) s’est imposée comme la principale technologie d’avenir dans de nombreux secteurs. C’est également le cas dans les domaines de l’informatique et de la réseautique, où l’utilisation de modèles d’IA est déjà omniprésente dans la gestion des réseaux. Les points suivants sont mis en lumière dans cet article […]
Faire passer la vitesse supérieure à vos loisirs grâce au numérique

Le monde numérique d’aujourd’hui offre d’innombrables possibilités d’enrichir les loisirs traditionnels grâce à la technologie moderne et de leur faire passer la vitesse supérieure. Qu’il s’agisse de cuisine, de jardinage ou d’activités créatives, les outils intelligents peuvent aider à développer de nouvelles compétences, à simplifier les processus et à stimuler la créativité. Voici quelques suggestions […]
Centrale électrique sur balcon en hiver : 5 conseils pour améliorer les performances

Les centrales électriques de balcon ont connu un véritable essor ces dernières années, car elles permettent à tous de réaliser des économies d’électricité de manière relativement simple et économique. Pourtant, plusieurs idées reçues perdurent, notamment en ce qui concerne leur utilisation en hiver. Beaucoup pensent ainsi que la neige rend les panneaux solaires inutilisables et […]
Enseigner la technologie de manière ludique et pratique

Le monde du travail et de la vie quotidienne sont influencés par la numérisation. Cela devrait donc se refléter dans l’éducation d’aujourd’hui afin qu’elle puisse suivre le rythme d’une société de plus en plus complexe et axée sur la technologie. Les élèves qui apprennent à combiner savoir-faire technique et capacité à résoudre des problèmes de […]