Entrez dans l’univers de la robotique avec Grab-it – Partie 2

Entrez dans l’univers de la robotique avec Grab-it – Partie 2

Grâce au bras robotisé « Grab-it » de JOY-IT, les bricoleurs amateurs, les élèves et les étudiants peuvent acquérir une première expérience de la programmation en Python et réaliser des projets simples avec le Raspberry Pi ou un Arduino. La première partie de cet article traitait de la construction du bras robotisé, du calibrage des […]

Entrez dans l’univers de la robotique avec Grab-it – Partie 1

Entrez dans le monde de la robotique avec Grab-it - Partie 1

Le bras robotisé à 5 axes « Grab-it » du fabricant JOY-IT permet aux bricoleurs amateurs, aux élèves et aux étudiants de s’initier facilement à l’électronique, à la mécanique et à la programmation. Le bras robotisé « Grab-it » peut être utilisé avec tous les ordinateurs monocarte (SBC) et microcontrôleurs courants, ainsi qu’avec la plateforme de votre […]

Surveillance de la température pour les installations de chauffage – 2ème partie

Surveillance de la température pour les installations de chauffage – Partie 2 : Traitement des données

La première partie de ce guide pratique traitait du matériel utilisé pour la surveillance de la température. La deuxième partie explique comment traiter les données enregistrées et quelles conclusions en tirer. Mesurer correctement Pour que les mesures fournissent des résultats significatifs, il faut utiliser deux dispositifs de mesure. Seules ces quatre valeurs permettent de tirer […]

Surveillance de la température pour les installations de chauffage – 1ère partie

Temperaturüberwachung für Heizungsanlagen, Teil 1 - Hardware

Le choix d’une nouvelle installation de chauffage est une décision complexe. Sans aide extérieure, il est généralement difficile de choisir la technologie la mieux adaptée au bâtiment. En général, on fait appel soit à un chauffagiste de confiance, soit à un conseiller en énergie. Les recommandations obtenues sont parfois plus ou moins adaptées à la […]

Kits de mise à jour JOY-IT pour un ordinateur plus puissant

Avec les kits de mise à niveau de JOY-IT vers un PC puissant

Donnez une nouvelle vie à votre PC vieillissant ou utilisez-le comme base pour construire une configuration personnelle complète. Votre ordinateur a pris de l’âge et les PC tout faits ne correspondent pas à vos besoins individuels ? Vous recherchez une solution économique et respectueuse de l’environnement qui vous évite la réinstallation et la configuration fastidieuses […]

ChatGPT – des applications concrètes pour les entreprises

ChatGPT – konkrete Anwendungen für Unternehmen

Dans la première partie de cette série, nous avons abordé la question de l’utilisation potentielle de ChatGPT dans l’industrie, et des éléments à prendre en compte. Il est temps de passer à la pratique, car nus voulons savoir dans quelle mesure il fonctionne dans la pratique. Nous avons examiné trois domaines d’application spécifiques. Rédaction : […]

ChatGPT : prêt pour l’industrie ?

ChatGPT – Einsatzbereit für die Industrie?

ChatGPT, l’outil d’intelligence artificielle (IA) de l’entreprise OpenAI, exerce une immense fascination à l’échelle mondiale. Presque chaque jour, les médias font état de ses fonctions étonnantes, mais aussi d’erreurs et de faiblesses. Nous nous posons donc la question suivante : ChatGPT est-il adapté à une utilisation dans l’industrie ? Qu’est-ce que ChatGPT ? En bref, […]

Armoire de commande numérique et construction de contrôle numérique

Digitaler Schaltschrank und digitaler Steuerungsbau

De la conception à la planification d’un projet jusqu’aux procédures d’optimisation et de normalisation : à l’ère de l’Industrie 4.0, le métier de concepteur électrique nécessite une grande variété de compétences et d’outils. Qu’il s’agisse de la planification ou de la production numérique jusqu’à la documentation et la maintenance, le quotidien des professionnels de l’électricité […]

Bricoler soi même une télécommande à infrarouge

So basteln Sie eine Infrarot-Fernbedienung für Ihren Röhrenverstärker

Un amplificateur à lampe est un appareil audio qui se situe dans le haut de gamme de prix. Malgré un prix élevé, il est souvent impossible de le commander à distance, mais heureusement il existe des télécommandes, comme par exemple télécommande à infrarouge, pour à peu près tout. C’est pourquoi dans le project suivant on […]