Une mémoire vive insuffisante ralentit l’ordinateur. Lorsque votre ordinateur est à la peine, vous pouvez lui ajouter de la RAM pour le rebooster. Ajouter de la mémoire vive à un ordinateur de bureau ou à un ordinateur portable ne coûte pas très cher et constitue une opération que l’on peut faire soi-même… à condition de respecter certains points.
La mémoire vive, également appelée RAM (“Random Access Memory”), a un impact déterminant sur la vitesse de traitement de l’ordinateur. Toutes les données nécessaires y sont enregistrées, ainsi que les parties actives des programmes.
Les informations et les composants logiciels mémorisés sur la RAM sont utilisés et traités à une très grande vitesse. Si la mémoire vive est trop petite et sa capacité de stockage épuisée, le disque dur doit prendre le relais. Dans ce cas, l’ordinateur met beaucoup plus de temps à accéder aux données qui y sont temporairement stockées, ce qui le ralentit, même s’il est doté d’un processeur rapide.
Ajouter de la mémoire vive : combien de gigaoctets ?
Si un ordinateur est lent alors qu’il est équipé d’un processeur rapide,ajoutez de la RAM. Aujourd’hui, acheter de la mémoire vive ne coûte vraiment pas cher. Il faut compter environ 5 euros par gigaoctets.
Un seul principe à respecter : pour travailler vite sous Windows 7, il vous faut au moins 4 gigaoctets de RAM, et 8 gigaoctets sous Windows 8 et 10. Si vous utilisez des applications qui impliquent beaucoup de données, comme les derniers jeux en 3D ou des programmes de traitement vidéo, optez plutôt pour une mémoire vive de 16 gigaoctets. Les utilisateurs d’une version 32 bits de Windows se contentent, eux, de 4 gigaoctets. En effet, la version 32 bits du système d’exploitation n’exploite au maximum que 3,5 gigaoctets de RAM.
Principaux types de modules de mémoire vive
Aucune mémoire vive ne ressemble à une autre. Heureusement, certaines versions sont réservées aux ordinateurs de très ancienne génération. La situation est donc un peu plus simple. Il existe aujourd’hui trois grandes versions :
DDR3. Ce type de RAM, utilisé depuis 2008, est actuellement la mémoire vive que l’on retrouve le plus sur les ordinateurs de bureau. Mais certains ordinateurs plus âgés peuvent encore être équipés de la version précédente, la DDR2. “DDR” est l’abréviation de “Double Data Rate”.
DDR4. La nouvelle norme lancée au printemps 2015 consomme moins de courant tout en étant plus rapide que la précédente, la DDR3. Mais elle est aussi plus chère et encore peu répandue.
SO-DIMM. Les “Small Outline Dual Inline Memory Modules” sont des barres de mémoire vive pour les ordinateurs portables. Elles sont nettement plus compactes que celles destinées aux ordinateurs de bureau car la place est comptée à l’intérieur d’un ordinateur portable.
Un logiciel d’analyse gratuit pour déterminer le type de RAM dont vous avez besoin
Si vous souhaitez ajouter des modules de mémoire vive à votre ordinateur, vous devez utiliser le même type de RAM que celui déjà employé. En outre, il vous faut identifier la fréquence d’horloge des modules de RAM et s’il vous reste des emplacements libres.
Pour obtenir facilement ces informations sans compulser de manuel d’utilisation ni démonter votre ordinateur, nous vous recommandons l’outil d’analyse CPU-Z. Ce programme est téléchargeable gratuitement ici.
Une fois que vous avez identifié le type de mémoire qu’il vous faut et vérifié qu’il vous reste des emplacements libres pour des modules de mémoire vive supplémentaires, vous pouvez acheter des barres de mémoire du même type pour votre ordinateur.
En règle générale, la carte mère d’un ordinateur de bureau comporte quatre emplacements, et celle d’un ordinateur portable, deux maximum. Si tous les emplacements sont utilisés, il faut remplacer les modules existants par des nouveaux, plus performants.
Avant de les monter, effectuez impérativement une sauvegarde. Si l’ordinateur émet des petits couinements après le montage, cela signifie que les modules ne sont pas correctement insérés dans leurs emplacements.
Si vous avez correctement effectué le montage, Windows n’affiche aucun message particulier et reconnaît automatiquement la nouvelle mémoire vive au démarrage suivant, et met les gaz.